If fast decay were used, the minimum current would be a bit lower. Also, there is a discontinuity in the transfer function when the current in the coil transitions from continuous to discontinuous.
Ordrerne leveres typisk til Danmark inden for 48 timer , afhængig af lokation.
Gratis levering til Danmark på ordrer med mindst kr. 340 Et leveringsgebyr på kr. 135 faktureres for alle ordrer mindre end kr. 340.
UPS eller FedEx fragt forudbetalt: DDP (Told og afgifter betales af DigiKey)
DHL fragt forudbetalt: CPT (told, afgifter og moms betales ved levering)
Kreditkonto for kvalificerede institutioner og virksomheder
Forudbetaling via bankoverførsel
![]()
![]()
![]()
![]()


Flere produkter fra fuldt autoriserede partnere
Gennemsnitlig forsendelsestid på 1-3 dage. Der kan være pålagt ekstra gebyrer på forsendelsen. Se produktsiden, indkøbskurven og kassen for at se den faktiske forsendelsestid.
Incoterms: CPT (told og moms forfalder på leveringstidspunktet)
For mere information, besøg Hjælp og support
If fast decay were used, the minimum current would be a bit lower. Also, there is a discontinuity in the transfer function when the current in the coil transitions from continuous to discontinuous.
Tak!
Hold øje med din indbakke for nyheder og opdateringer fra DigiKey!
Indtast en e-mailadresse
Accepter venligst afkrydsningsfeltet