Provided on this slide is the NEMA ratings and the definitions of what they represent. These are typically in reference to the enclosure itself, not just the switching component. There is also an IP Equivalency listed in the last column.
Ordrerne leveres typisk til Danmark inden for 48 timer , afhængig af lokation.
Gratis levering til Danmark på ordrer med mindst kr. 340 Et leveringsgebyr på kr. 135 faktureres for alle ordrer mindre end kr. 340.
UPS eller FedEx fragt forudbetalt: DDP (Told og afgifter betales af DigiKey)
DHL fragt forudbetalt: CPT (told, afgifter og moms betales ved levering)
Kreditkonto for kvalificerede institutioner og virksomheder
Forudbetaling via bankoverførsel
![]()
![]()
![]()
![]()


Flere produkter fra fuldt autoriserede partnere
Gennemsnitlig forsendelsestid på 1-3 dage. Der kan være pålagt ekstra gebyrer på forsendelsen. Se produktsiden, indkøbskurven og kassen for at se den faktiske forsendelsestid.
Incoterms: CPT (told og moms forfalder på leveringstidspunktet)
For mere information, besøg Hjælp og support
Provided on this slide is the NEMA ratings and the definitions of what they represent. These are typically in reference to the enclosure itself, not just the switching component. There is also an IP Equivalency listed in the last column.
Tak!
Hold øje med din indbakke for nyheder og opdateringer fra DigiKey!
Indtast en e-mailadresse
Accepter venligst afkrydsningsfeltet