Forenkling af indkøb af fiberoptiske kabler
2024-02-22
Maskinbyggere fortsætter med at anvende fiberoptiske kabler i stedet for traditionelle kobberlederkabler. Det, der driver denne tendens, er den måde, hvorpå fiberoptiske kabler tilbyder overlegen båndbredde, reduceret elektromagnetisk interferens og forbedret datasikkerhed til industrielle applikationer, der er afhængige af højhastighedsdataoverførsler i stor skala.
Udfordringer ved traditionel kabelforsyning
På trods af det ekstra spild og de ekstra omkostninger, der er forbundet med det, køber maskinbyggere traditionelt kabler i løs vægt på store ruller eller spoler, der indeholder hundredvis eller tusindvis af meter kabel (figur 1). Med denne tilgang påtager de sig også de tidskrævende opgaver med at måle, klippe og forbinde kablerne til installationen.
Figur 1: Fiberoptiske kabler købes ofte i løs vægt. (Billedkilde: Dreamstime)
Fiberoptisk kabel sælges også i standardlængder, der er skåret på forhånd. Disse længder er praktiske, men de passer sjældent perfekt til den pågældende anvendelse og kabellayout. Hvis man derimod køber fra specialiserede leverandører, der tilbyder tilskæringstjenester, kan man tilpasse, selvom nogle programmers lange leveringstider og minimumsbestillingsmængder kan være en udfordring for bygherrer, der arbejder med små eller tilpassede projekter.
Figur 2: Panduit Opti-Core indendørs-udendørs fuldt dielektriske kabel understøtter forskellige data- og netværkskrav. Det fiberoptiske kabel har vandblokerende teknologi, høj densitet, 900 μm tæt-bufferede fibre og nem forbindelse. Elementer med aramidgarn giver styrke. (Billedkilde: Panduit)
I nogle tilfælde kan store OEM'er også købe kabler direkte fra producenterne. Specialkonstruktioner og -længder er mulige, men mængderne skal ofte være store nok til at retfærdiggøre sådanne indkøbsaftaler, og ordrerne skal måske harmoniseres med produktionsplanerne.
Hvis man derimod køber fra online distributører af elektroniske komponenter, kan man undgå problemer med tilgængelighed og krav om minimumsbestillinger. Nu er det endda muligt at bestille fiberoptiske kabler, der er skåret til i længden, på denne måde.
Udfordringer ved at skære fiberoptiske kabler
Fiberoptiske kabler kræver præcis skæring og forbindelse (figur 3). Hver fiber skal skæres rent over med specialiserede kløvere for at give en glat endeflade, der er vinkelret på fiberlængden. Skæringen skal også udføres i et rent miljø uden forurenende stoffer. Ellers vil fibrene vise sig at være sværere at forbinde korrekt og vil udvise lysspredning samt andre problemer, der forringer transmissionskvalitet og -effektivitet. Da optiske tråde er mere sarte end kobbertrådene i traditionelle kabler, må førstnævnte ikke bøjes, vrides eller knuses for meget under skæringen.
Figur 3: Højpræcisions-kløvere kan være dyre. (Billedkilde: Dreamstime)
Forkert skæring af fiberoptiske kabler er mere sandsynligt i marken end i et kontrolleret produktionsmiljø, især hvis underuddannet personale får til opgave at udføre arbejdet. Desuden kan det i bedste fald være tidskrævende og i værste fald umuligt at identificere og rette op på problemer forårsaget af kompromitterede kabler. Det gælder især, når et særligt suboptimalt snit efterlader stik, der er følsomme over for periodiske problemer, der svinger med miljøfaktorer, der varierer med temperatur og luftfugtighed.
Figur 4: Præcist afskårne fiberender er nødvendige til alle former for konnektorisering og splejsning. Her ses et kabinet til fiberterminering fra Panduit, som gør det muligt at splejse op til 360 fibre og samtidig beskytte kabler, termineringer og splejsebakker mod skader. (Billedkilde: Panduit)
En anden udfordring ved at skære fiberoptiske kabler er, at de glasfragmenter, der opstår, faktisk kan være farlige. Derfor bør personale, der skal klippe sådanne kabler, bære beskyttelsesbriller og -tøj. Desuden skal personale, der har til opgave at klippe sådanne kabler, bruge det klippeudstyr og den teknik, der passer til den pågældende single- eller multi-mode fibertype.
Logistiske fordele ved Digi-Spool
DigiKeys Digi-Spool-program løser problemer med kabelindkøb ved at lade maskinbyggere specificere og købe kobber- og fiberoptiske kabler i intervaller på 30 cm (en fod) – selv mange tusinde usplejsede meter. Ved hjælp af det rette udstyr og den rette teknik skærer DigiKey-medarbejderne produktet til inden for en tolerance på +3 % (og aldrig kortere), lægger det på en spole og sender det.
Relateret: Har du hørt om DigiKey Digi-Spools?
99 % af alle kabler, der købes gennem Digi-Spool-programmet til en nordamerikansk destination, klippes og sendes samme dag. I Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) kan kabler bestilt gennem Digi-Spool-programmet leveres overalt på kun 48 timer ... og i Asien-Stillehavsområdet (APAC) på kun 72 timer.
Figur 5: DigiKey har indgået et samarbejde med producenten af fiberoptiske kabler, Panduit, om at levere kabler af høj kvalitet, der skæres professionelt på bestilling. Denne service sikrer, at maskinbyggere får industristandardkabler, der er skræddersyet til specifikke krav, uden det spild, der kan være forbundet med andre indkøbsmetoder. (Billedkilde: DigiKey)
Nu kan DigiKey Digi-Spool leder- og kabelskæringstjenester også hjælpe maskinbyggere med at udnytte de uovertrufne fordele ved fiberoptiske forbindelser uden de udfordringer, der er forbundet med at bearbejde dem til installation. UL-certificering fra producenten opretholdes. Tilpasningstjenesten reducerer spild og optimerer lagerbeholdningen for mere bæredygtige og omkostningseffektive produktionsprocesser.
Relateret: Digi-Spool leder- og kabelskæringstjeneste | DigiKey
Påvirkning af design og produktion for maskinbyggere
Efterhånden som efterspørgslen efter intelligente og forbundne maskiner vokser, forventes tjenester som Digi-Spool-programmet at blive en stadig mere integreret del af automatiseringsindustrien.
Med Digi-Spool-tjenesten kan maskinbyggere hurtigt købe fiberoptiske kabler til prototyper, enkeltstående maskinbygninger og standarddesign til automatisering. Til hurtig prototyping og iterativt design giver den hurtige forsendelse i Digi-Spool-tjenesten maskinbyggere mulighed for at købe små mængder fiberoptiske kabler til test og designvalidering. Det strømliner igen cyklussen fra design til produktion. Til maskinbygning på konkurrenceprægede markeder giver den nøglefærdige Digi-Spool-service OEM'erne mulighed for at reducere omkostningerne og tiden til markedet ved at eliminere lagerstyring og monteringsopgaver.
Konklusion
DigiKey's Digi-Spool service til afkortning af ledninger og kabler understøtter indførelsen af fiberoptiske forbindelser i industrielle applikationer. Panduit fiberoptisk kabel er tilgængeligt gennem programmet, så maskinbyggere har mulighed for at specificere et bredt accepteret mærke fra en distributør, der er certificeret til at opretholde UL-mærkning på specialskæringer. Tjenesten skæring på bestilling er klar til at vokse med den stigende anvendelse af fiberoptik i industriel automatisering.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.