Sådan bruges DigiKey's varesøgning mere effektivt
Bidraget af DigiKey
2021-02-19
I elektronikindustrien kan det være ret fusterende at finde de dele, du har brug for.
DigiKey elektronics er meget stolt af at have en af branchens største udvalg af dele på lager og klar til forsendelse den dag en ordre afgives. DigiKey's varesøgning er et kraftfuldt værktøj for hurtigt at finde de komponenter, du har brug for, imidlertid, der kan være tidspunkter, hvor det kan blive frustrerende at lede efter dele, især når der er mange lignende dele at vælge imellem.
Denne artikel giver nogle tip og tricks, der kan bruges til at gøre DigiKey's varesøgning endnu nemmere at bruge til at finde det, du leder efter hurtigt og effektivt.
*Bemærk, at eksemplerne præsenteret her var nøjagtige fra datoen for dette indlæg.
Generel søgning efter dele
DigiKey's varesøgning er designet til at hjælpe dig med at finde de dele, der passer til de parametre, der kræves af dit design, på en strømlinet måde. Sig for eksempel, at du leder efter modstande til hulmontering. Målet ville være at komme til hele underkategorien 'Modstande til hulmontering', så start med at indtaste "modstande" i feltet "varelsøgning" øverst på siden (se resultater i figur 1).
Figur 1: Søgeresultater for "modstande"
Dette viser alle hits for ordet 'modstande' i databasen. Vi leder dog efter gennemgående hulmodstande. Så når du klikker på "Modstande - hulmolmontering" bringer vi os til en side, der viser alle tilgængelige gennemgående hulmodstande.
Som det kan ses i figur 1, er der over 501.000 genstande opført som gennemgående hulmodstande. Heldigvis er der parameterfiltre, som vi kan bruge til at indsnævre dette til en liste, der er mere håndterbar (figur 2a, 2b og 2c).
Figur 2a: "Gennemgående modstande" med 'Rulning' (vandret) parameterfiltre.
Figur 2b: "Modstande til gennemgående hul" med 'Stablet' (lodret) parameterfiltre.
Figur 2c: "Modstande til gennemgående hul" med 'Stablet' (lodret) parameterfiltre udvidet.
Den bedste måde at bruge disse filtre på er først at vælge den vigtigste parameter; i dette tilfælde ville det sandsynligvis være "Modstand (Ohms)". Du kan vælge mere end en parameterværdi i et felt ved blot at klikke på hver værdi. (Alternativt kan du vælge et interval ved at klikke og holde på den første værdi og trække musen gennem listen til slutværdien af det område, du leder efter.) Når alle værdier er valgt, skal du bare klikke på “Anvend alt”-Knappen for at se resultaterne.
Når det vigtigste parameterfilter er anvendt, skal du gå videre til Næste mest værdifulde parameterfilter og gentag, indtil alle parametre, du vil filtrere, er komplette. Det anbefales, at du filtrer efter en parameter ad gangen fordi der kan opstå tilfælde, hvor filtrering af flere parameterfiltre samtidigt vil resultere i nul dele, der opfylder alle de valgte parametre.
Gå gennem et eksempel
Lad os gå igennem et rigtigt eksempel. Vi vil finde en N-Channel MOSFET, der er klassificeret til mindst 50 ampere og 85 volt i en gennemgående hul TO-220-pakke. Hvis vi indtaster MOSFET N-Channel 50A 85V gennemgående hul TO-220 i søgefeltet er resultatet tre forældede dele (figur 3).
Figur 3: Søgeresultater for “MOSFET N-Channel 50A 85V Through Hole TO-220”.
Denne søgestreng er for restriktiv til at opnå de resultater, vi leder efter (primært på grund af den specifikke strøm- og spændingsgrad). Lad os starte forfra og bruge parameterfiltre til at se, om vi kan finde andre dele, der opfylder vores specifikation.
Når du starter en generel søgning, hvor du vil have et udvalg af dele til sammenligning, er det altid bedst at starte så generelt som muligt og filtrere ned, indtil du når et rimeligt antal resultater at arbejde med. I dette eksempel begynder vi med at indtaste “MOSFETs” i søgefeltet (bemærk, DigiKey's varesøgning skelner ikke mellem store og små bogstaver). Dette resulterer i over 59.000 genstande som vist i figur 4.
Figur 4: Søgeresultater for “MOSFETs”
Vi leder efter enkelte MOSFET'er, så vi klikker på linket "Transistorer - FET'er MOSFET'er - Single". Den side, vi kommer til, viser derefter, at der er over 40.000 varer tilbage at vælge imellem (figur 5).
Figur 5: Underkategorien "Transistorer - FET'er MOSFET'er - enkelt".
Nu er det tid til at begynde at bruge parameterfiltrene. Først vælger vi "FET-type" og "Normalt lager" (figur 6).
Figur 6: Normalt strømpe N-kanal FET-type.
En af de nyere tilføjelser til vores søgning er muligheden for at forhåndsvise, hvor mange resultater du får baseret på de valgte filterparametre, før de anvendes. Denne forhåndsvisning vises to steder med en grå skrifttype: 1) efter "Resultater:" -nummeret for den aktuelle søgning øverst på siden og 2) efter knappen "Anvend alt" i filtreringssektionen på siden ( se figur 6 for et eksempel på dette). Dette er nyttigt, når du vælger at filtrere efter mere end én parameter ad gangen. For dette eksempel fortsætter vi med at filtrere ved bare en parameter pr. filter iteration så vi ikke ved et uheld filtrerer ud nogle af de resultater, vi leder efter.
Efter at have klikket på "Anvend alt" -knappen, er vi tilbage med lige under 11k emner. Find derefter parameteren "Monteringstype". Da vi er på udkig efter en gennemgående del til hulmontering, vælger vi det (Figur 7) og klikker på "Anvend alt".
Figur 7: Vælg monteringstype "Gennem hul".
Nu er vi nede på 3.822 dele. Det næste filter, vi bruger, er parameteren "Pakke/kasse" (dette er det DigiKey normaliserede pakkenavn, da mange leverandører bruger forskellige navne til den samme pakke). Rul til højre i parameterfiltrene for at finde den, og vælg alle de tilgængelige TO-220-3-indstillinger (Figur 8) og "Anvend alt".
Figur 8: Vælg alle de "TO-220-3" muligheder, der er tilgængelige for "Pakke / sag".
Dette reducerer de tilgængelige dele ned til 2k. Nu, den nuværende. Vores specifikation er for 50 ampere, men lad os gå efter masser af pude og vælge alle de MOSFET'er, der er klassificeret til 50 til 100 ampere (Figur 9) og "Anvend Alle".
Figur 9: Valg af 50 A til 100 A muligheder.
Som du kan se, har vi stadig 382 tilbage. Den næste ting, vi filtrerer efter, er vores spændingsvurdering. Da vi er på udkig efter en MOSFET med en rating på mindst 85 volt, vælger vi fra 85 til 200 volt (figur 10) og “Anvend alt”.
Figur 10: Valg fra 100 V til 200 V (der var ingen 85 V muligheder).
Endelig er vi nede på 130 dele, et håndterbart antal at sortere igennem. Men da vi ønsker delen hurtigt, kan vi reducere dette yderligere ved at markere afkrydsningsfelterne "På lager" og "Ekskluder" og klikke på "Anvend alt" (figur 11).
Figur 11: Kontrol af "På lager" og “Ekskluder ”felter.
I stedet for de tre forældede dele, vi så i vores oprindelige søgning, har vi nu 93 muligheder at vælge imellem. Disse resultater kan sorteres ved hjælp af pilene op og ned øverst i den kolonne, du vil sortere efter (Figur 12).
Figur 12: Delsøgeresultater sorteret efter “Vgs (th) (Max) @Id”.
En ting at bemærke, når du bruger parameterfiltre, hvis du anvender et filter, men senere beslutter at fjerne det, skal du blot klikke på det afkrydsede felt i linjen "Anvendte filtre:". Dette giver dig mulighed for at ændre filtervalget eller bare ikke bruge det til din søgning.
Nogle gange er mindre bedre
For dem af jer, der bruger DigiKey's varesøgning regelmæssigt, ved du, at du nemt kan finde den del, du leder efter, hvis du enten kender det nøjagtige DigiKey-varenummer eller producentens varenummer. Men hvis der kun er et tegn forkert eller mangler, viser din søgning muligvis ikke noget. Her bliver det meget nyttigt at søge med et varenummer. Sig for eksempel, at du leder efter en PIC24F16KL402-I/ML mikrokontroller fraMikrochip men af en eller anden grund tror du, at varenummeret er “PIC24F16K402-I/ML”, idet “L” udelades efter “K”. Søgeresultatet vil give dig en side, der angiver, at der ikke var nogen resultater, og for at sikre, at varenummeret blev indtastet korrekt (Figur 13).
Figur 13: Delsøgningsresultat med forkert varenummer.
Når du har set på varenummeret, ser du ikke noget galt, så du kan antage, at delen ikke er i DigiKey's reservedelsdatabase. Du ved dog, at du så delen der sidst, du søgte efter den.
En enkel løsning er at begynde at gøre varenummeret kortere i søgefeltet. En ny funktion, du vil opdage, er vores dynamiske søgeforslag, der udfyldes, mens du skriver (Figur 14).
Figur 14: Et eksempel på vores dynamiske søgeforslagsfunktion.
I dette eksempel vil sletning af et tegn ad gangen fra slutningen af delnummeret i søgefeltet afsløre delindstillinger, der indeholder det, du har indtastet hidtil.
Søgning i søgeresultaterne
DigiKey tilføjede kapaciteten i begyndelsen af 2016 til "Søg inden for resultater", efter at de oprindelige søgeresultater er returneret (i det første felt i den grå sektion under det samlede antal "Resultater:" returneret). Dette muliggør raffinering af søgningen baseret på de tidligere søgeresultater i stedet for at starte en ny søgning.
Lad os gennemgå et andet hurtigt eksempel for at demonstrere nytten af denne funktion. I dette eksempel har jeg taget et screenshot fra vores mikrokontroller normalt på lager (over 15.000), der viser nogle af de mange parameterværdier “Konnektivitet” og “perifere enheder” (Figur 15).
Figur 15: Eksempel på parameterværdier.
Hvis du kendte digbrug for en MCU med CANbus, du kan bare skrive det her ... (Figur 16)
Figur 16: Et eksempel på indtastning af "CANbus" i 'Søg inden for resultater'.
Dette returnerer en resultatside med 3.622 dele, nu kan du fortsætte med at indsnævre din søgning, idet du ved, at alle resterende resultater vil have CANbus indbygget.
Yderligere søgetips
Der er et par andre ting at huske på, når du bruger DigiKey-varesøgemaskinen:
- Alle søgeudtryk er automatisk wildcard. Med andre ord, når der søges efter "LED", ligger de fleste af de bedste resultater i det forventede optoelektroniske område. Du får dog også resultater iUSB-kabler , for blot at nævne en, fordi "LED" er indeholdt i ordet "FORSEGLET", der findes i "Beskrivelse" -feltet.
- Et par ting at bemærke er, at når man ser på parameterværdierne, vises værdierne "*" og "-" undertiden som vist i mange af figurerne i denne artikel. “*” Angiver, at værdien endnu ikke er indtastet, normalt for nyere dele. “-“ angiver, at værdien ikke blev fundet på databladet.
- Alle søgninger er tekstbaserede og ikke numerisk opmærksomme.
- Når du leder efter en 0402-modstand, opnås de bedste resultater ved at søge "402 modst" og stole på jokertegn.
- At finde en 0,2 tommer terminalklemme kan findes ved at søge efter "0,2 termblok". At søge efter "0,2" termblok "vil dog give forskellige resultater, da de fleste af de målinger, der er indtastet i databasen, er angivet som 0,200", og disse vil ikke blive fundet.
- Husk, at udtrykkene "tomme" og "fod" sammen med deres tilknyttede forkortelser "i". og "ft." findes sjældent i DigiKey-deledatabasen. Bedste praksis er ikke at bruge disse udtryk og indsnævre disse parametre, når du begynder at filtrere dine resultater. Hvis du vil bruge disse i søgestrengen, får du de bedste resultater ved at bruge dobbelt anførselstegn (“) for inches eller et enkelt tilbud (') for fødder.
Sammenfatning
Selvom DigiKey's varesøgemaskine er nem at bruge og får resultater hurtigt, er der nogle metoder og tricks, du kan bruge til at se og sammenligne flere dele, der vil være inden for dine specifikationer. Så hvis du bliver frustreret med at søge efter dele, skal du huske, at metoderne, der er diskuteret i denne artikel, kan hjælpe dig med at finde de dele, du har brug for, og give dig flere muligheder, du kan overveje for dit design.
Som tidligere nævnt tilføjer DigiKey løbende flere funktioner til deres parametriske søgemaskine. Efterhånden som disse forbedringer tilføjes, vil denne artikel blive revideret med de mest opdaterede oplysninger, der er tilgængelige for at hjælpe dig med at bruge delsøgemaskinen til at opnå de bedste resultater for de dele, du leder efter.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.