Hvis der er uklarheder i denne artikel, bedes du se den originale engelske version.

Sådan vælger og anvender du den rigtige kabelbinder til kabelbundter

Af Art Pini

Bidraget af DigiKeys nordamerikanske redaktører

Med den stigende brug af elektriske og elektroniske komponenter og delsystemer er korrekt sikring af kabler et vigtigt - om end ofte overset - aspekt af systemdesignet. Uanset om det er inden for en enhed eller mellem systemer, er det afgørende for designets succes og lange levetid, at kablerne føres sikkert, forsvarligt og effektivt, især i applikationer med høje vibrationer og miljømæssigt hårde forhold.

For designere er udfordringen at finde kabelbindere, der opfylder applikationens behov med hensyn til trækstyrke, lang levetid, fleksibilitet, kemikalier, vibrationer og tolerance over for ultraviolet (UV) stråling uden at overdesigne eller kompromittere integriteten af kablets isolering og interne struktur.

Dette kræver en analyse af de mange forskellige typer af kabelbånd og de mange forskellige materialer, der nu er til rådighed, og at man skelner mellem dem, idet man skal være opmærksom på, at det kan ende med at koste meget mere end det, man bruger på at købe dem.

For at afhjælpe disse bekymringer skal designere forstå nuancerne ved kabelbindere, og hvordan de kan tilpasse deres valg til anvendelseskravene. Denne artikel giver et overblik over overvejelser om kabelbindere, fordelene ved hver type og hvordan de anvendes effektivt ved hjælp af eksempler fra Panduit Corporation.

Specifikationer for kabelbindere

Kabelbindere, ofte kaldet zip-bindere eller kabelbånd, fås i mange længder, bredder, materialer og farver. Når du binder et ledningsbundt, skal zip-binderen eller båndsektionen passe rundt om bundtet, idet den løse ende trækkes helt gennem låsemekanismen og strammes, indtil båndelåsen har et fast tag (figur 1).

Diagram over en typisk kabelbinder, der viser de vigtigste dele, der bruges til at fastgøre kabelbundterFigur 1: En typisk kabelbinder, der viser de vigtigste dele, der bruges til at fastgøre kabelbundter. (Billedkilde: Panduit Corporation)

Kabelbindere kan være fremstillet i et enkelt stykke, hvor låsedelen er støbt som en del af låsemekanismen. Kabelbindere af højere kvalitet har, som modsætning, en todelt konstruktion. I det todelte design er en korrosionsbestandig modhage af rustfrit stål indlejret i låsehovedet for at gribe fat i den relativt glatte overflade af kabelbinderbåmdet. Den er designet til at give en fast låsning, der kan justeres trinløst, da modhagen ikke behøver at passe ind i et hak.

Specifikationen for den maksimale diameter angiver den største diameter af ledningsbundtet, som båndet kan rumme. Bundtet skal holdes fast uden at overspænde det og uden at skære eller slide på kabelisoleringen. Den anvendte længde af kabelbinderen skal være lidt ekstra for at få den løse ende til at gribe ind i låsemekanismen.

Styrken af bindingen defineres som løkkens trækstyrke (LTS) målt i pund. LTS er den maksimale kraft, der kan påføres låsemekanismen, når den er blevet aktiveret. De mest almindelige bånd ligger på mellem 8 kg og 119 kg.

LTS afhænger af kabelbinderens dimensioner og af det anvendte materiale. Valget af materiale afhænger især af de miljømæssige driftsbetingelser, som kabelbinderen vil blive udsat for. Overvejelser omfatter:

  • Er den beregnet til indendørs eller udendørs brug?
  • Hvad er det forventede temperaturområde?
  • Bliver den udsat for vand, olie, kemikalier eller vibrationer?

Panduit's PLT1.5M-M10 kabelbinder er f.eks. en del af virksomhedens PAN-TY@PLT-serie af kabelbindere. Denne familie af kabelbindere er det største og mest omfattende produktudbud med bindere i mange farver, materialer og konstruktionstyper. PLT1.M-M10 har en nominel længde på 14,2 cm, en nominel maksimal diameter på 3,2 cm og en trækstyrke på 8 kg. Kabelbindere inddeles efter deres tværsnitsareal i subminiature, miniature og mellemstørrelse. PLT1.M-M10 er en mini kabelbinder og er designet med en konstruktion i ét stykke. Den er fremstillet af nylon 6.6 og er beregnet til indendørs brug.

Som tidligere nævnt består et andet almindeligt design af kabelbindere af to dele med en separat modhage af rustfrit stål, der erstatter den støbte nylonhage i designet med et enkelt stykke (figur 2).

Billede af fremstilling i ét stykke og fremstilling i to deleFigur 2: En enkeltstykkefremstilling med en støbt låsehage (a) er vist sammen med en dobbeltstykkefremstilling med en rustfri stålhage, der indsættes efter støbning (b). (Billedkilde: Panduit Corporation)

Den aquablå kabelbinding, der er vist til venstre i figur 2, er Panduits PLT3S-C76 - en af varianterne i PAN-TY@PLT-serien. Den er fremstillet af ethylentetrafluorethylen (ETFE) og er beregnet til anvendelser, der kræver kemisk resistens, flammehæmning og strålingsbestandighed. Kabelbinderen til højre i figur 2 er Panduits BT4S-M0, et medlem af DOME-TOP BARB-TY BT-serien, der er fremstillet med en separat modhage. Desuden har denne serie af bindere et afrundet hoved og afrundede kanter på stroppen for at minimere slid på ledningsisolationen. Den sorte farve, der opnås ved at tilsætte kulsort til nylonet, forbedrer tolerancen over for ultraviolet lys, hvilket gør denne farve mere almindeligt anvendt i udendørs applikationer.

Kabelbindere fremstilles af en række forskellige materialer, der er specifikke for det miljø, de skal anvendes i. Basisbindere er støbt af nylon 6.6. Nylon 6.6 har høj mekanisk styrke, stivhed, god varmetolerance og rimelig kemisk modstandsdygtighed. Varianterne omfatter vejrbestandighed, varmestabilisering og flammehæmmende nylon 6.6.

Der anvendes en række andre materialer for at opnå specifikke tolerancer. DT8EH-Q0 er f.eks. designet med henblik på høj styrke og modstandsdygtighed over for stød, kemikalier, ultraviolet lys og vejrforhold. Den anvender acetal (polyoxymethylen eller POM), en materialefamilie, der omfatter Delrin. Den måler 68,6 cm og har en trækstyrke på 110 kg. Disse kabelbindere er designet til barske udendørs anvendelser inden for el- og kommunikationsindustrien.

Temperaturområde

Det temperaturområde, som en kabelbinder kan tåle, bestemmes primært af det materiale, der er anvendt i dets konstruktion. Nylon 6.6 er beregnet til at fungere i et temperaturområde fra -60 °C til +85 °C. Varmestabiliseret Nylon 6.6 udvider den øverste ende af området til 100 °C. PEEK har den højeste temperaturtolerance med en øvre temperaturgrænse på 260 °C.

Særlige funktioner

Panduit CBR1M-M, der er en del af Contour-Ty-serien, har et unikt design, der forhindrer skader på ledningsisolering eller kabelkapper. Den er konstrueret med et lavprofilet hoved med parallel indføring for at begrænse eksponeringen af skarpe kanter og reducere antallet af kanter, og den har låseindskæringer på ydersiden af båndet (figur 3).

Diagram over Panduit Contour-Ty-serienFigur 3: Contour-Ty-serien anvender en låsemekanisme, der er placeret i en ret vinkel på remsektionen for at sikre parallel indsættelse, samt låseindsnit på ydersiden for at forhindre skader på isoleringen. (Billedkilde: Panduit Corporation)

HV9150-C0 inline-kabelbinderen anvender vejrbestandigt Nylon 6.6. Mekanisk er den forsynet med en låsemekanisme med en to-kantet konstruktion, der muliggør både fast og fleksibel låsning (figur 4).

Billedet af Panduit HV9150-C0 bruger et inline-designFigur 4: HV9150-C0 anvender et inline-design til parallel indføring i låsemekanismen for at opnå en lavere profil på kabelbundter. (Billedkilde: Panduit Corporation)

Hovedet der kan frigøres giver mulighed for midlertidig bundtning før den endelige låsning. Indskæringerne er støbt på begge sider af binderen, hvilket giver ekstra låsestyrke og større fleksibilitet. Den har en længde på 52.5 cm, en bundtdiameter på 15 cm og en trækstyrke på 73 kg.

SST1.51-M kabelbinderen er 13,2 cm lang og har en trækstyrke på 18 kg (Figur 5). Den er designet med en lille hovedhøjde til både normal bundtning og gennem-panel applikationer. Dens todelte design har, hvad Panduit hævder, er branchens laveste gennemføringskraft, og den er 14 % lettere end enkeltstykke designs. Desuden kan kabelbinderen løsnes indtil den endelige spænding.

Diagram over Panduit SST1.51-M todelte designFigur 5: SST1.51-M todelte design anvender en flydende krave til at låse båndet mod en tandkile. Før den endelige låsning kan båndet frigøres ved at trække kraven tilbage og bøje kilen væk fra remmen. (Billedkilde: Panduit Corporation)

Hvor de fleste kabelbindere har en lav strækbarhed, har Panduit ERT2M-C20 en krop, der er designet til at være fleksibel (Figur 6).

Billede af Panduit ERT2M-C20 elastomerisk kabelbinderFigur 6: ERT2M-C20 elastomerkabelbinderen har et fleksibelt bånd, der forhindrer overspænding. (Billedkilde: Panduit Corporation)

Denne type kabelbinder er designet til at tilpasse sig et kabelbundt eller et bundt af optiske kabler for at forhindre overspænding. Den har også en høj friktionskoefficient, der griber fat i ledningerne for at forhindre sideløbende bevægelser. Denne frigørbare kabelbinder er 21,6 cm lang og har en trækstyrke på 8 kg. Ligesom de andre bånd i serien er UL94V-0 klassificeret til flammebestandighed, hvilket opfylder de strenge krav til antændelighed inden for telekommunikation, og den er halogenfri og ugiftig.

SG100M-M0 er beregnet til installationspraksisser i vedligeholdelses-, reparations- og eftersynsmiljøet samt i byggebranchen (Figur 7).

Billede af Panduit SGM100M-M0 kabelbindere med en lav monteret hovedhøjdeFigur 7: SGM100M-M0 kabelbindere har en lav monteret hovedhøjde, en udvidet hals og en tilspidset spids for nem gennemføring. (Billedkilde: Panduit Corporation)

Den er fremstillet af vejrbestandigt Nylon 6.6 og er ideel til applikationer, der udsættes for intens ultraviolet eksponering. Den er 10,7 cm lang og har en nominel trækstyrke på 8 kg. Det tynde, brede bånd er designet til fleksibilitet for at holde fast i kabelbundtet og reducere sideløbende ledningsbevægelser.

Konklusion

Selv om kabelbindere ofte tages for givet, skal designere nøje overveje de mange tilgængelige muligheder for at sikre, at den mest hensigtsmæssige binder anvendes til en applikation. Som vist fås kabelbindere i længder fra få til mange cm, de er kompatible med en lang række miljøer og har mange funktioner, der passer til behovene ved forskellige applikationer.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Om denne forfatter

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini er en bidragydende forfatter hos DigiKey. Han har en kandidatgrad i electrical engineering fra City College i New York og en universitetsgrad i electrical engineering fra City University of New York. Han har over 50 års erfaring inden for elektronik og har arbejdet som nøgleingeniør og i en marketing-rolle hos Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek og Nicolet Scientific. Han har interesser i måleteknologi og omfattende erfaring med oscilloskoper, spektrumanalysatorer, vilkårlige bølgeformgeneratorer, digitaliseringsmaskiner og effektmålere.

Om udgiveren

DigiKeys nordamerikanske redaktører