Den komplette guide til potentiometre
2023-05-31
Potentiometre, der ofte omtales som "potter", er grundlæggende komponenter inden for elektroteknik. Disse alsidige enheder spiller en afgørende rolle i at styre og måle elektriske signaler, hvilket giver en dynamisk grænseflade mellem kredsløb og den fysiske verden, de interagerer med. Fra lydsystemer til robotik finder potentiometre deres formål i en lang række applikationer, hvilket gør dem til et uundværligt aktiv i marken.
Denne artikel vil yderligere udforske potentiometre, der starter med deres grundlæggende principper, konstruktion og indre arbejde. Det vil derefter diskutere de forskellige typer potentiometre til rådighed, forskellene mellem potentiometre, reostater og encodere og centrale design overvejelser og specifikationer.
Grundlæggende om Potentiometre
Potentiometre fungerer som modstandsbaserede komponenter med en mekanisk justeringsmekanisme, der tillader manuel ændring af deres modstand. I modsætning til faste modstande, der opretholder en konstant modstandsværdi, fungerer potentiometre som variable modstande.
Disse enheder fungerer som spændingsdelere, der tjener et dobbelt formål med at justere spændingsudgangen inden for et kredsløb og nøjagtigt måle elektrisk potentiale, dermed deres betegnelse som potentiometre. Ved at justere viskerens position langs det resistive element genererer potentiometre et kontinuerligt variabelt spændingsudgangssignal. Det er vigtigt at bemærke, at potentiometre er passive komponenter, hvilket betyder, at de ikke kræver en strømforsyning eller yderligere kredsløb til at fungere.
Figur 1: Typiske indvendige funktioner af et roterende potentiometer. (Billedkilde: Same Sky)
Et objekts modstand afhænger af forskellige faktorer, og en nøglefaktor er dets længde. Når alle andre parametre forbliver konstante, er modstanden for et objekt direkte proportional med dets længde. Det betyder, at et objekt, der er fremstillet af samme materiale og med samme tværsnitsareal, men måler 20 centimeter i længden, vil udvise halvdelen af modstanden af et objekt, der måler 40 centimeter i længden. Potentiometre udnytter dette princip til at opnå justerbar output.
Den justerbare effekt af et potentiometer opnår man ved at ændre den lineære eller roterende position af en glidende kontakt langs et ensartet modstandselement og derved ændre den vej, hvorigennem strømmen strømmer. Indgangsspændingen påføres over hele længden af det resistive element, mens udgangsspændingen opnås som det potentielle fald mellem det faste resistive element og den glidende eller roterende kontakt. Placeringen af den bevægelige kontakt langs det resistive element bestemmer, i hvilket omfang input-spændingen påføres kredsløbet.
Det er værd at bemærke, at potentiometre typisk ikke anvendes til direkte at styre effekt over en watt. Denne begrænsning skyldes det faktum, at enheden selv skal sprede indgangseffekten, hvilket fører til generering af overdreven varme. I stedet bruges potentiometre til at justere analoge signaler, der anvendes af andre komponenter for at regulere strømmen. Som en illustration, en grundlæggende lysdæmper udnytter et potentiometer til at styre en TRIAC (Triode for vekselstrøm), som igen varierer lysstyrken af lyset.
Potentiometer-typer
Potentiometre er tilgængelig i to primære former: analog og digital. Denne artikels primære fokus er på analoge potentiometre, der er afhængige af mekaniske elementer til manipulation og kontrol af output. Analoge potentiometre er yderligere kategoriseret i lineære og roterende formater.
Roterende potentiometre udnytter vinkelbevægelse, der lettes af en roterende drejeknap og aksel, der tilsluttes et viskerelement. Dette viskerelement glider langs det resistive element, hvilket giver mulighed for ændringer i modstand og efterfølgende justeringer af output. Ved at dreje akslen kan modstanden og udgangen varieres i overensstemmelse hermed. Derudover er der akselløse potentiometre, hvor viskeren flyttes ved hjælp af et eksternt værktøj som en skruetrækker, hvilket eliminerer behovet for en fysisk aksel. Disse kaldes almindeligvis trimmerpotentialiometre eller trimmere.
På den anden side anvender lineære potentiometre lineær eller lineær bevægelse gennem en glidemekanisme for at etablere kontakt med det resistive element. Denne lineære bevægelse muliggør variation af modstand og efterfølgende justeringer af output.
Figur 2: Sammenligning af lineære og roterende potentiometre. (Billedkilde: Same Sky)
I modsætning til analoge potentiometre er digitale eller elektroniske potentiometre afhængige af digitale signaler til styring af udgangen, hvilket eliminerer behovet for mekanisk bevægelse.
Potentiometre vs. reostater og encodere
I det væsentlige ligger den primære sondring mellem et potentiometer og et reostat i deres tilsigtede applikationer og terminalkonfigurationer. Et potentiometer er en tre-terminal enhed primært anvendes til spændingsstyring, mens en reostat er en to-terminal enhed designet til strømstyring. Det er dog værd at bemærke, at potentiometre kan bruges som reostater ved at efterlade en terminal uden forbindelse.
I modsætning hertil er reostater specielt designet til at regulere strømmen i et kredsløb. De har typisk to terminaler og er kendetegnet ved høj watt og wire-wound konstruktion. Reostater bruges ofte i applikationer med høj strøm til at styre strømmen til enheder som lamper og motorer. De inkorporerer spoler af kraftig tråd, der giver mulighed for trinvise ændringer i modstand ved at justere placeringen af glideelementet langs det resistive element. I modsætning til potentiometre er reostater specificeret ud fra deres effekthåndteringskapacitet snarere end deres resistive værdi.
Figur 3: Potentiometer- og reostat kredsløbsdiagrammer. (Billedkilde: Same Sky)
Dernæst, når det kommer til en roterende encoder og et potentiometer, kan de begge føle rotationen af en aksel, men de opererer på forskellige principper, har forskellige niveauer af kompleksitet og kræver forskellige opsætninger. Følgende undersøger forskellene mellem disse to enheder:
- Driftsprincip:
- Potentiometre: Potentiometre er primært analoge enheder, selvom digitale varianter eksisterer. De er afhængige af ændringen i modstand, da akslen roterer for at indikere position eller justere spændingsniveauer.
- Rotationsenkodere: Roterende encodere er digitale enheder, der bruger binær logik til at kode og sende vinkelpositionen eller bevægelsen af en aksel som et digitalt signal. De anvender typisk kapacitive, optiske eller magnetiske sensorteknikker.
- Opsætnings kompleksitet:
- Potentiometre: Potentiometre tilbyder generelt enklere opsætnings- og tilslutningsprocesser. De kan nemt integreres i kredsløb uden behov for kompleks signalbehandling.
- Rotationsenkodere: Roterende encodere, der er digitale enheder, kræver yderligere kredsløb, såsom signalkonditionering, dekodning og grænsefladekomponenter, til at behandle og fortolke det digitale udgangssignal.
- Input-område og opløsning:
- Potentiometre: Potentiometre giver mulighed for uendeligt variabel indgang på grund af deres analoge natur. De giver en jævn og kontinuerlig række af værdier, der muliggør præcis kontrol. De kan også opdele spændingen på en ikke-lineær måde og tilbyde tilpassede responskurver.
- Rotationsenkodere: Roterende encodere kan rotere kontinuerligt, hvilket giver feedback med fremragende opløsning. De tilbyder præcis positions- eller bevægelsesinformation i digitalt format, hvilket giver mulighed for kontrol og feedback i høj opløsning. De er særligt fordelagtige i applikationer, der kræver præcis motorstyring eller positionsnøjagtighed.
- Applikationsovervejelser:
- Potentiometre: Potentiometre bruges ofte i applikationer, der kræver analog styring, såsom volumenjustering i lydsystemer eller finjustering i kalibreringsprocesser.
- Rotationsenkodere: Roterende kodere finder fordel i industri-, automatiserings- og robotapplikationer, hvor præcis digital feedback, høj opløsning og nøjagtig positionsregistrering er afgørende. De udmærker sig i motorstyringssystemer og applikationer, der kræver præcise vinkelmålinger.
Konisk potentiometer
Potentiometertilspidsning refererer til, hvordan modstanden ændres, når anordningens anker roterer, eller viskeren glider langs det resistive element. Der er to hovedtyper af potentiometer aftagere: lineær og logaritmisk (også kendt som lydkonisk).
I potentiometre med en lineær tilspidsning er forholdet mellem armaturpositionen og modstanden lineær. Dette betyder, at når ankeret eller glidet er i sin midterposition, er den variable modstand halvdelen af potentiometerets fulde modstand. Lineære koniske potentiometre giver en ensartet ændring i modstand i hele deres bevægelsesområde.
Logaritmiske koniske potentiometre giver et ikke-lineært svar, der efterligner det menneskelige øres logaritmiske følsomhed for lyd. Denne tilspidsning er almindeligt anvendt i lydudstyr, såsom volumenkontrol, for at opnå en mere afbalanceret opfattelse af volumenjustering. Med en logaritmisk tilspidsning resulterer små ændringer i de tidlige stadier af rotation i mere signifikante ændringer i volumen, mens større ændringer i de senere stadier af rotation producerer mindre volumenjusteringer. Derudover findes der inverse logaritmiske potentiometre, der primært anvendes i lydkontroller, der fungerer mod uret.
Andre vigtige specifikationer
Her er nogle andre vigtige parametre, der skal tages i betragtning, når du vælger et potentiometer:
- Modstand: Repræsenterer modstanden over hele længden af det resistive element, fra den ene terminal til den anden. For eksempel, hvis et potentiometer er bedømt til 2 kΩ (kilohm), betyder det, at modstanden på tværs af sporet svarer til en fast modstand med en værdi på 2 kΩ.
- Nominel effekt: Den maksimale effektværdi angiver, hvor meget effekt et potentiometer kan håndtere for at forhindre overophedning eller fejl.
- Opløsning: Henviser til potentiometerets nøjagtighed med hensyn til dets trinvise ændringer i modstand. Det udtrykkes typisk som en procentdel af den samlede modstand og repræsenterer den mindste detekterbare ændring i modstand pr. trinvis bevægelse af viskeren på det resistive element.
- Glidende støj: Den elektroniske støj, der genereres under bevægelsen af potentiometerets interne kontaktdele. Denne støj kan forstyrre nøjagtigheden af det ønskede signal eller indføre uønskede artefakter.
- Temperaturkoefficient: Angiver, hvordan potentiometerets modstand kan ændre sig med variationer i driftstemperatur. Potentiometre med lavere temperaturkoefficienter giver mere stabile modstandsværdier over et bredt temperaturområde, hvilket sikrer ensartet ydeevne under forskellige termiske forhold.
- Mekanisk levetid: Potentiometerets forventede levetid med hensyn til antallet af cyklusser, det kan udholde, samtidig med at dets ydelsesspecifikationer opretholdes.
Konklusion
Potentiometre tilbyder en række fordele, herunder deres enkle design, overkommelige priser, brede modstandsområde, nem betjening og gennemprøvet teknologi. De fungerer som pålidelige enheder til spændingsstyring, måling og præcis registrering af lineær eller roterende bevægelse i elektroniske og elektriske systemer. Det er dog vigtigt at overveje deres begrænsninger, såsom begrænset båndbredde, strømhåndteringsevne, mekanisk slid og potentiel elektrisk støjgenerering.
Når det er sagt, skyldes deres udbredte brug deres pålidelighed og evnen til at imødekomme forskellige krav. Same Sky tilbyder et omfattende udvalg af roterende potentiometre og trimmerpotentiometre til at imødekomme de specifikke behov i forskellige projekter.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.