Hvis der er uklarheder i denne artikel, bedes du se den originale engelske version.

Telematik, der muliggør fejldiagnostik for motorer

Af Tawfeeq Ahmad

Bidraget af DigiKeys nordamerikanske redaktører

Dieselmotorer er kritiske systemkomponenter i et flertal af applikationer, der spænder fra industrier, minedrift, sundhedsvæsen, byggeri, datacentre, banker og forsyningsvirksomheder. Fejl og nedetid i motorerne kan have en økonomisk betydning. Derfor er der sket en øget udbredelse af intelligente overvågningsløsninger til dieselmotorer.

Hvorfor er der behov for telematik til motorer?

Da overvågning og vedligeholdelse af dieselmotorer altid har været manuel og på stedet, resulterer det i store tab for industrier, udlejningsfirmaer og kunder på grund af manglende relevante data. Telematik til dieselmotorer sikrer uafbrudt drift.

Telematik giver overblik over forskellige parametre såsom motoreffekt, brændstofforbrug, placering og antal timer, hvor køretøjet er brugt. Indsigt i disse parametre kan hjælpe med at optimere vedligeholdelsesplanerne og forebygge generatorafbrydelser. Telematik kan også understøtte yderligere analyser via software, der giver forudsigelsesanalyser, brugeradvarsler, intelligent forsendelse og mange andre værdifulde funktioner. Ved hjælp af disse effektive målinger kan brugere og virksomheder opnå betydelige besparelser, få et højere investeringsafkast og forbedre kundeservicen.

Diagnosedata for motorer

Telematikudstyr trækker data fra det indbyggede diagnosesystem for at give værdifulde oplysninger om maskinens tilstand, ydeevne og status. Diagnostiske oplysninger omfatter brændstofforbrug, motorens køretid og strømstatus.

Typisk når resultaterne af disse data frem til brugeren i letlæselige softwaresystemer, hvoraf mange kan tilgås fra enhver enhed. Ud over at sende data online sender smarte telematikløsninger rapporter via SMS-meddelelser om registrerede hændelser (Figur 1). Nogle af de udfordringer, som telematikløsninger kan løse, består i planlægning af vedligeholdelse og genfinding af stjålet udstyr.

Billede af nogle af de hændelser, der kan registreres og videresendes til det relevante personaleFigur 1: Nogle af de hændelser, der kan registreres og videresendes til det relevante personale, som om nødvendigt kan gribe ind. (Billedkilde: iWave Systems)

Få grunde til, at en intelligent overvågningsløsning er nødvendig for motorfabrikanter:

  • Strømlining af ydeevnen ved løbende at overvåge vitale parametre på tværs af implementeringsstederne
  • Forbedre beslutninger ved hjælp af præcis detaljeret indsigt og realtidsanalyser af dieselmotorens ydeevne
  • Forbedre kundetilfredsheden ved proaktivt at løse problemer, før de bliver til problemer
  • Brugerdefinerede SMS-advarsler for motorfejl og misbrug
  • Klassificering af oplysninger (efter område/model/forhandler)
  • Højere fortjeneste ved at spore brændstofforbrug, brændstoftyveri og uautoriseret brug. Der er også en reduktion i driftsomkostningerne, da der ikke er nogen manuel afhængighed

Vigtigheden af robust telematikhardware

Dieselmotorer arbejder under hårde forhold og i krævende miljøer. For at spore motorer effektivt har brugerne brug for en telematikløsning, der er bygget til at fungere der, hvor motorerne er placeret og arbejder under de samme vanskelige forhold.

For at oprette forbindelse til motorerne er telematikhardwaren integreret med tilslutningsmuligheder såsom CAN, RS232 og RS485. Baseret på installationsområdet er der også forskellige muligheder for trådløs forbindelse, der skal overvejes, f.eks. LTE Cat-4, LTE Cat-M1 og Wi-Fi.

En robust telematik-enhed er designet til barske udendørs miljøer, der er almindelige i industri-, heavy-duty- og forsyningsapplikationer. Telematikenheden har et robust ydre kabinet, der gør det muligt at installere den udenfor og samtidig modstå rystelser og stød. Enheden er designet i henhold til den internationale standard IP67, der er forstærket til at modstå indtrængen af faste stoffer, støv, utilsigtet kontakt, kulde og vand.

iWave-hardware til overvågning af dieselmotorer

Vores innovative portefølje af telematikløsninger og protokolstacks er designet til at fungere sammen med alle motorer for at fjernovervåge vitale aspekter og give oplysninger i realtid om nøgleparametre. Den robuste telematik-enhed fra iWave Systems kan installeres sammen med de intelligente sensorer på dieselmotorerne, der overvåger forskellige parametre som f.eks. brændstofforbrug, dieselmotorens driftstimer, brændstofpåfyldning, helbred, batterispænding, kølevæskeniveau, tryk, temperatur og energi for at sikre en problemfri drift.

Diagram over sensorer på dieselmotoren, der sender deres data til iWaves telematikanordning (klik for at forstørre)Figur 2: Sensorer på dieselmotoren sender deres data til iWaves telematik-enhed, som derefter videresender dem til internettet, så brugerne kan få adgang til dem. (Billedkilde: iWave Systems)

Sensorerne kommunikerer med iWaves gateway-enhed, som derefter overfører disse aflæsninger til en server eller skyen via internettet (figur 2). Sensorerne, der overvåger dieselmotorerne, arbejder med trådløs 4G-teknologi. Via brugerinteraktive web- og mobilapplikationer kan motorparametre ses i realtid og rapporter oprettes hvor som helst og når som helst. En fjernovervågningsplatform giver brugerne mulighed for at overvåge udstyret 24×7 på tværs af flere steder, hvilket løser udfordringerne.

SAE J1939-protokolstacken bruges til at indsamle parametre fra dieselmotorer. iWave har udviklet stakken baseret på ANSI C standarden, der understøtter alle specifikationerne i SAE J1939 protokollen, som er nødvendig for at indsamle data fra dieselmotorer. Stakken fungerer med en udvidet 29-bit CAN-identifikator med alle standardbaud-hastigheder (100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps og 1000 kbps) understøttet.

Telematik gateway-enheden, der er forbundet med dieselmotorer, giver følgende fordele:

  • Overvågning af en række vigtige parametre i forbindelse med motorer
  • Mulighed for at tilføje yderligere sensorer
  • Sikret datalagring og analysefunktioner
  • Forebyggelse af brændstoftyverier
  • Overvågning af maskinens køretid
  • Registrering af brændstofforbrug og afløb
  • Brændstofbalance i nødstilfælde

iWave tilbyder en fuldt skalerbar løsning til overvågning og diagnosticering af hele motoren hvor som helst og når som helst, hvilket sikrer brugeren ro i sindet. Vores prædiktive teknologi sikrer, at dine generatorer er i god og sund stand, så de kan fungere uafbrudt i tilfælde af en nødsituation og forhindre brændstoftyveri og generatornedbrud.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Om denne forfatter

Image of Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad

A strong interest in product marketing coupled with a passion for IoT and Wireless Solutions, Tawfeeq specializes in building connected mobility solutions and Industrial IoT Solutions. With data being the new money, there is a dependency for rugged gateways and innovative hardware. Tawfeeq likes to help companies in their transformation journeys.

Om udgiveren

DigiKeys nordamerikanske redaktører